结果:找到"串口助手 ",相关内容631条
  • 分享一款开源串口调试助手,支持指令调试、自定义上位机面板、自动化测试、以及自动响应的MOCK服务
  • 指令管理支持多种参数构建方式,省去大小端以及进制转换的步骤支持无限制保存通讯数据,可通过文件夹的方式进行分类管理支持快捷调用等函数来自动生成校验数据或者随机数据支持通过脚本来生成更加复杂的请求内容文件模式文件模式支持逐行发送,即可将一系列参数放入一个文件中加载进来,通过点击“发送”按钮来逐行发送请求内容。支持鼠标随时修改当前发送行。响应绘图解析绘图解析支持多种解析方式,可通过配置解析器自动适应响应内容而不用修改代码来适应绘图。绘图解析支持文本,数据帧,数据矩阵,格式化结构,正则表达式以及脚本等多种解析方式。支持多频道同时绘制。上位机面板通过将指令绑定到按钮或者下拉框中来控制数据的发送,然后将...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 上位机 自动化测试 发帖人:四格5193 发帖时间:2023-02-07 15:49:00
  • 本着不想计算,不想转换的目标写了一个串口调试助手,写着写着就走偏了,跪求意见和建议~~~
  • 大概几个月前买了一个小电机,商家给了文档,给了上位机,还附赠了一个串口调试助手,看起来服务挺周到的,但是调试的时候就需要对着文档或者上位机,将指令内容一条条复制到串口调试助手上去,然后看结果。但是呢经常需要反复测试那么几条指令,来回的复制太麻烦,还有的参数是32位的有符号整型,还需要自己转换成十六进制,在搜索一阵子之后发现,貌似各个串口调试助手,调试精灵之类的软件都没有类似的实现,那只好自己写一个~~~由于最近一直居家办公,所以空余的时间特别多,所以很快就完成了。大概就是下面这个样子,最终发送的数据根据配置的字节序来确定:后来,写着写着呢,感觉这样不够,然后又把目录加了上去,所以整个界面就成...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:四格5193 发帖时间:2022-06-03 19:25:00
  • 嘉立创PC端小助手5.0.3版本发布:优化使用体验
  • 嘉立创PC端小助手5.0.3版本发布1.更换底层框架,优化加载速度和客户使用体验。下载链接点击此处下载小助手新版本小助手如遇有任何问题,可联系QQ3001453581进行沟通解决,非常感谢您的配合
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 小 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-06-01 14:02:00
  • GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
  • 32r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 14:32:00
  • 小助手显示发虚
  • 最近用着小助手,显示发虚的厉害,好像有个设置能调整比例,也是没有用。其实还有个疑问,网面版本那么好用,为什么非要整个什么小助手出来,想不通。客户编号:146034A
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 小 发帖人:wlwywlt 发帖时间:2022-01-21 09:17:00
  • 蓝牙串口助手+HexCom-V1,串口调试利器!
  • 今天给大家推荐一个手机端的VXapplet:蓝牙串口助手,再配合一款蓝牙硬件HexCom-V1,实现日常串口调试功能。蓝牙串口助手搭配HexCom-V1,它是如何工作的?蓝牙串口助手是一款小巧、简单的串口调试工具。它摆脱了传统笨重的PC,用手机的屏幕当做调试界面,用VXapplet当做上位机软件,无需要下载,打开即用。自定义ASCII/HEX键盘,指令收藏、好友共享、历史记录导Excel文件等功能,再配上一款蓝牙硬件,让硬件工程师的串口调试工作更敏捷。下面介绍主要功能:现在VXapplet中可以连接蓝牙设备的VXapplet有一堆,但大多都是拿官方的代码改了个输入框,能用,但极期不方便,这款...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:老布朗Brown 发帖时间:2021-02-19 14:59:00
  • RTestMesser——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具
  • 作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。RTestMesser,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 调试 Android 发帖人:天生爱做梦 发帖时间:2019-08-18 17:19:00
  • 改进型TTL串口收发电路
  • 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: